Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el amperaje máximo que se puede alimentar en el kit de energía solar SR69064A utilizado con ciertos paneles CSED?
Problema:
Aplicación
Línea de productos:
Dispositvos combinados de acometida
Resolución:
El instalador debe consultar el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70) más reciente que se aplique en el área de instalación.
El kit de energía solar SR69064A incluye (2) zapatas de fase, (1) zapata de neutro, (1) etiqueta de inversor interactiva e instrucciones de instalación. Las zapatas provistas en el SR69064A proporcionan un máximo de (1) #6 - 2/0 AWG Al o (1) #10 - 2/0 conductores Cu. Con base en la ampacidad del conductor de 75 grados C, #2/0 Al tiene una clasificación de 135 amperios y #2/0 Cu tiene una clasificación de 175 amperios.
NOTA:Las zapatas del kit SÓLO han sido probadas por UL y listadas para cables de 75 grados y, si se utiliza un cable de 90 grados, el instalador deberá seguir la tabla de 75 grados del NEC.
Aplicación
Línea de productos:
Dispositvos combinados de acometida
Resolución:
El instalador debe consultar el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70) más reciente que se aplique en el área de instalación.
El kit de energía solar SR69064A incluye (2) zapatas de fase, (1) zapata de neutro, (1) etiqueta de inversor interactiva e instrucciones de instalación. Las zapatas provistas en el SR69064A proporcionan un máximo de (1) #6 - 2/0 AWG Al o (1) #10 - 2/0 conductores Cu. Con base en la ampacidad del conductor de 75 grados C, #2/0 Al tiene una clasificación de 135 amperios y #2/0 Cu tiene una clasificación de 175 amperios.
NOTA:Las zapatas del kit SÓLO han sido probadas por UL y listadas para cables de 75 grados y, si se utiliza un cable de 90 grados, el instalador deberá seguir la tabla de 75 grados del NEC.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: