Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las piezas de reparación de un SC816D200C, serie 002?
Problema:
Piezas de repuesto para SC816D200C serie 002
Línea de productos:
Dispositivos combinado de acometida
Resolución:
NOTA: EL DIAGRAMA DE CABLEADO Y LAS ETIQUETAS NO SE INCLUYEN EN LAS PIEZAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN.
Las piezas enumeradas aquí son las únicas piezas consideradas reparables en campo:
Piezas de repuesto para SC816D200C serie 002
Línea de productos:
Dispositivos combinado de acometida
Resolución:
NOTA: EL DIAGRAMA DE CABLEADO Y LAS ETIQUETAS NO SE INCLUYEN EN LAS PIEZAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN.
Las piezas enumeradas aquí son las únicas piezas consideradas reparables en campo:
- Tapa impermeable - 4056115803
- Tornillos de montaje de la tapa impermeable- (2) 2142717161
- Ensamble de la cubierta del medidor - 4056127952
- Tornillo de montaje de la cubierta del medidor - 4020513001K (contiene 10 tornillos; solo se requieren dos)
- Cubierta de la caja de acceso de la compañía de electricidad - 4056133952 (incluye seguro de cubierta)
- Ensamble de la cubierta del centro de carga - 4056128052 (incluye bisagras)
- Remache de montaje de la cubierta del centro de carga - (4) 2430315290
- Cubierta de frente muerto - 7329421701
- Tornillo de montaje del frente muerto - 4020513001 K (contiene 10 tornillos; solo se requiere uno)
- Interior del centro de carga - 4056133352 (no incluye base de montaje del interruptor principal ni del interruptor principal secundario; incluye zapatas de paso de alimentación)
- Tornillos de montaje del interior del centro de carga - (7) 2153217161
- Interruptor principal - HOM2200
- Tornillería de retención del interruptor principal - 4056132701 (cinta de sujeción que se extiende a través del interruptor principal), 4056152501 (abrazadera), 4056152601 (espaciador) y 2159417721 (tornillo)
- Ensamble de zapatas de fase de alimentación de paso (izquierda) - 4056133252
- Ensamble de zapatas de fase de alimentación de paso (derecho) - 4056133152
- Tuerca de montaje para ensambles de zapatas de fase de alimentación de paso - (2) 2342702000
- Zapata de alimentación de neutro/tierra de paso - 4025114550
- Tuerca De Montaje De Zapata De Alimentación De Paso Neutro/Tierra - 2342702200
- Ensamble de base del interruptor automático principal secundario- 4055841752
- Tornillos de montaje del ensamble de la base del interruptor automático principal secundario - 2153217161
- Ensamble de base del medidor - 4056149452 (incluye mordazas del medidor del lado de carga y zapatas del lado de carga; no incluye guías de la cuchilla del medidor del lado de carga)
- Mordaza del medidor - (2) 7329794850
- Tuerca de montaje de mordaza - (2) 2342702001
- Guía de de las mordazas del medidor - (4) 4052761901
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: