{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
Video: ¿Cuáles son las diferencias entre los interruptores de seguridad de servicio general y de servicio pesado?

Article available in these languages: English

Problema:
Características de interruptores de seguridad

Línea de productos:
Interruptores de seguridad de servicio general y de servicio pesado

Resolución:
A continuación se muestran las diferencias entre un interruptor de seguridad de servicio general (SG) y uno de servicio pesado (SP).
1) Las tensiones nominales máximas: El SG sólo tienen una clasificación de hasta 240Vac máx y el SP tiene una clasificación de hasta 600Vac y 600Vdc.
2) La corriente nominal máxima: El valor nominal únicamente es de hasta 800amps y el valor SP es de hasta 1200amps máx.
3) Los tipos de fusibles = Los interruptores SG solo utilizan fusibles de tipo Plug, Clase H, K, R, J y algunos interruptores de Clase T y los SP usan fusibles de clase, H, K, R, J y L.
NOTA: Verifique el catálogo más reciente de los interruptores o el dibujo CAD o la etiqueta de cableado del interruptor para verificar qué fusibles son correctos.

Los interruptores SP NO aceptan fusibles de clase T y sólo hay algunos de los interruptores SG que aceptan fusibles de clase T. CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO O EL CATALOGO O CAD ACTUAL

4) La corriente nominal máxima de cortocircuito: Los interruptores SG  SÓLO tienen una clasificación de hasta 100k AIC MAX. según los fusibles adecuados utilizados y los interruptores SP  tienen una clasificación de hasta 200k AIC según los fusibles adecuados que se hayan utilizado..
5) Los gabinetes tipo NEMA: Los SG sólo están disponibles en los tipos 1 y 3R y el SP está disponible en los tipos 1, 3R, 4, 4X (inoxidable o de fibra de vidrio), 5, 7, 9, 12 y 12K.
6) Color de la palanca de funcionamiento = Los interruptores SG sólo tienen un botón de mango en color negro y los interruptores SP tienen una palanca de color negro y rojo para una mayor notificación de ON y OFF desde una distancia mayor.
7) Los interruptores SG NO tienen un enclavamiento de cubierta doble, pero según los estándares NEMA, los interruptores SP deben contar con un enclavamiento de cubierta doble.
NOTA: La función del enclavamiento de la cubierta doble es para evitar que se abra la cubierta del interruptor cuando el interruptor está en la posición ON, cuando el interruptor está en la posición OFF con la cubierta abierta evitará que se encienda el interruptor.

8) Los interruptores SG utilizan blindajes de arco en el ensamble de base de línea y el SP utiliza supresores de arco.
9) Los interruptores SG están diseñados para algunas aplicaciones residenciales y comerciales ligeros, y los SP está diseñada para uso comercial e industrial.
10) Los interruptores SG sólo tienen unos pocos accesorios y los interruptores SP disponen de una gama más amplia de accesorios.
NOTA:para los diferentes accesorios disponibles con los interruptores HD, consulte el catálogo actual

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: