¿Cuándo debe montarse un dispositivo principal EZM montado en el centro dentro de una alineación del centro del medidor?

Article available in these languages: English

Problema:
La conexión del equipo EZM requiere un montaje central del dispositivo principal.

Línea de productos:
Medición EZM

Resolución:
Una función del EZM principal es proporcionar protección contra sobrecorriente para las barras horizontales de las unidades de derivación EZM conectadas. Dependiendo del dispositivo, las unidades de derivación EZM tienen una barra horizontal continua de 800A o 1200A. Si el valor nominal del EZM principal es mayor que el valor nominal de la barra horizontal de la unidad de derivación EZM, entonces el EZM principal debe montarse en el centro. El equipo de medición EZ Meter-Pak está registrado en UL (Archivo: E-131840 como tableros modulares), y parte de esta lista UL incluye el montaje central asociado con los EZM principales de la siguiente manera:
  • La desconexión principal o caja de terminales de 1000 y 1200 A debe ser montada en el centro cuando se usa con dispositivos derivados con bus principal de 800 A continuo.
  • El desconector principal de 1600 A o la caja de terminales deben montarse en el centro.
  • El desconector principal de 2 000 A debe montarse en el centro y requiere el uso de unidades de derivación con una barra horizontal continua de 1 200 A.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: