¿Qué clase de fusible se utiliza en TODOS los EZM principales fusibles?

Article available in these languages: English

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Equipos de medición EZM

Entorno:
Fusibles utilizados en los dispositivos fusibles principales EZM

Causa:
Instalación

Resolución:
TODOS los dispositivos fusibles principales EZM SOLAMENTE usarán fusibles de clase T de 300Vca con la corriente nominal máxima en amperes de cada dispositivo .
Los dispositivos de 400 amperios utilizarán ÚNICAMENTE fusibles de clase T de 400 A como máximo, 300 Vca.
Los dispositivos de 600 amperios utilizarán ÚNICAMENTE fusibles de clase T de 600 A como máximo, 300 Vca.
Los dispositivos de 800 amperios utilizarán ÚNICAMENTE fusibles de clase T de 800 A como máximo, 300 Vca.
Los dispositivos de 1200 amperios utilizarán ÚNICAMENTE fusibles de clase T de 1200 A como máximo, 300 Vca.

NOTA: Square D NO ofrece ningún Dispositivo Fusible Principal EZM de valor nominal superior a 1200amp.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: