Buscar Preguntas Frecuentes
Video: ¿Cómo puede programar la unidad ATV212 para que siga la señal de velocidad de 0-10vdc en VIA y arranque/parada a través de las terminales?
Cuestión:
Programación ATV212 para seguir la señal de velocidad 0-10vdc en VIA y arranque/parada a través de terminales
Línea de productos:
Altivar ATV21 y ATV212
Entorno:
Todo
Causa:
Desea utilizar VIA para el control de velocidad de 0-10vdc y parada de arranque a través de control de 2 cables a través de las entradas de terminal.
Resolución:
Configuración del interruptor SW100: Configure el interruptor en la tarjeta del circuito principal en U para obtener una señal de entrada de 0-10vdc para VIA (ajuste el interruptor superior en la posición izquierda)
Cableado:
0-10vdc señal a VIA y CC
Se conecta un contacto seco de arranque de dos cables o un relé entre P24 y F
Programación automática:
FNOD= 1 VIA
CNOD= 0 (control de terminal)
F111= 2 para control de 2 cables
uLu= tensión del motor
F415= corriente normal del motor
F417= RPMs normales del motor
thr = normal motor current
Programación ATV212 para seguir la señal de velocidad 0-10vdc en VIA y arranque/parada a través de terminales
Línea de productos:
Altivar ATV21 y ATV212
Entorno:
Todo
Causa:
Desea utilizar VIA para el control de velocidad de 0-10vdc y parada de arranque a través de control de 2 cables a través de las entradas de terminal.
Resolución:
Configuración del interruptor SW100: Configure el interruptor en la tarjeta del circuito principal en U para obtener una señal de entrada de 0-10vdc para VIA (ajuste el interruptor superior en la posición izquierda)
Cableado:
0-10vdc señal a VIA y CC
Se conecta un contacto seco de arranque de dos cables o un relé entre P24 y F
Programación automática:
FNOD= 1 VIA
CNOD= 0 (control de terminal)
F111= 2 para control de 2 cables
uLu= tensión del motor
F415= corriente normal del motor
F417= RPMs normales del motor
thr = normal motor current
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: