Problema:
Variador de velocidad Altivar Process que no se conectará ni se comunicará con un dispositivo o red DeviceNet.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Entorno:
Todos los números de serie de Altivar Process Drive
Causa:
N/D
Resolución:
Nota: Estas preguntas frecuentes abarcan algunas revisiones básicas y consejos para la resolución de problemas. Para la resolución de problemas ampliada, consulte el manual de las unidades DeviceNet.
La unidad no se conecta
Variador de velocidad Altivar Process que no se conectará ni se comunicará con un dispositivo o red DeviceNet.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)
Entorno:
Todos los números de serie de Altivar Process Drive
Causa:
N/D
Resolución:
Nota: Estas preguntas frecuentes abarcan algunas revisiones básicas y consejos para la resolución de problemas. Para la resolución de problemas ampliada, consulte el manual de las unidades DeviceNet.
La unidad no se conecta
- Módulo de comunicación
- DeviceNet no está integrado en las unidades Altivar Process. La velocidad de transmisión debe ser medida por el módulo VW3A3609.
- ·El módulo VW3A3609 Fieldbus, con una versión mínima del firmware de V1.6IE01, cumple con la gama de productos Altivar process.
- Sólo se puede utilizar un módulo de comunicación a la vez
- Instalación
- El módulo debe insertarse en la ranura A SÓLO en la parte inferior de la parte de control.
- Diseño de pines: utilice para utilizar los pines adecuados
- ·FA312560: ¿Dónde puedo obtener los conectores de los cables para el conector Devicenet del variador de velocidad Altivar Process?
- Aislar cualquier interferencia eléctrica
- Usar conductos
- Conexiones de control y alimentación separadas
- Agregue resistencias de terminación si la unidad se encuentra al final o al último del dispositivo de la red.
- Red
- Compruebe si hay direcciones duplicadas en la red.
- Verificar que los ensamblajes estén configurados correctamente
- Programación
- Compruebe la configuración básica en la unidad. Asegúrese de que está configurado lo siguiente:
- Dirección IP
- Velocidad de transmisión
- Velocidad de datos utilizada
- Asegúrese de que la unidad se apague y se vuelva a encender después de cambiar la configuración de comunicación.
- Compruebe que los ensambles estén correctamente configurados
- Compruebe la configuración básica en la unidad. Asegúrese de que está configurado lo siguiente:
- Resolución de problemas
- Compruebe los LEDs de la unidad
- Consulte LED de estado de bus de campo, LED de estado de red MS y LED adjuntos de estado de módulo MS
- La unidad se conecta pero no se ejecuta
- Compruebe los LEDs de la unidad
- Red
- Verifique que pueda leer la unidad
- Verificar la lectura y escritura para corregir registros Modbus
- Programación en la unidad
- Confirmar la configuración de la unidad para el control de red
- Menú Referencia y Comando de Verificación
- [Ajustes completos] [Comando y referencia]
- Menú Referencia y Comando de Verificación
- Confirmar la configuración de la unidad para el control de red
- Resolución de problemas
- Revisar mapa de comunicaciones
- [Pantalla] [Mapa de comunicación]
- Canal de comando Check
- Registro de comandos
- Canal de frec. ref.
- Ref Freq
- [Pantalla] [Mapa de comunicación]
- Revisar mapa de comunicaciones