Buscar Preguntas Frecuentes
¿Está incluido el obstructor de CC en una unidad de ATV61 o ATV71 de alta potencia?
Problema:
El cliente desea saber si el obstructor de CC viene con la unidad o si debe pedirse por separado.
Línea de productos:
ATV61:
ATV71:
Los números de pieza NO DEBEN tener una D al final.
Entorno:
Todas las versiones arriba mencionadas
Causa:
Aclaración de números de pieza
Resolución:
Las unidades ATV61 y ATV71 de alta potencia (HP) vienen de serie con el obstructor de CC.
Sin embargo, los números de pieza con una D al final (por ejemplo: ATV61HC11N4D) tienen el obstructor de CC eliminado y REQUERIRÁN el uso de un reactor de línea de entrada del 5%.
·Consulte el manual de instalación (https://www.se.com/us/en/download/document/1760655/) si necesita más detalles.
El cliente desea saber si el obstructor de CC viene con la unidad o si debe pedirse por separado.
Línea de productos:
ATV61:
55 kW (75HP) a 90 kW (125 HP) a 200-240 VCA
90 kW (125HP) a 630 kW (900 HP) a 380-480 VCA
90 kW (125HP) a 630 kW (900 HP) a 380-480 VCA
ATV71:
55 kW (75 HP) a 90 kW (100 HP) a 200-240 VCA
90 kW (125HP) a 630 kW (700 HP) a 380-480 VCA
90 kW (125HP) a 630 kW (700 HP) a 380-480 VCA
Los números de pieza NO DEBEN tener una D al final.
Entorno:
Todas las versiones arriba mencionadas
Causa:
Aclaración de números de pieza
Resolución:
Las unidades ATV61 y ATV71 de alta potencia (HP) vienen de serie con el obstructor de CC.
Sin embargo, los números de pieza con una D al final (por ejemplo: ATV61HC11N4D) tienen el obstructor de CC eliminado y REQUERIRÁN el uso de un reactor de línea de entrada del 5%.
·Consulte el manual de instalación (https://www.se.com/us/en/download/document/1760655/) si necesita más detalles.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: