Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué causaría un fallo INF3 en la unidad ATV630 después de haber actualizado el firmware de la tarjeta madre de control de la versión 1.3 a la versión 1.5?
Cuestión:
Causa de error INF3 en la unidad ATV630 después de haber actualizado el firmware MCB de la versión 1.3 a la versión 1.5.
Línea de productos:
Altivar ATV630
Entorno:
Todo
Causa:
El firmware se actualizó y ahora tienen un error INF3.
Resolución:
Si la placa de control principal se ha disparado en una unidad de diferente tamaño HP y voltaje y coloca el MCB en otra unidad que no coincide con la HP y el voltaje, activará una falla INF3.
Solución: Sustituya el MCB por un MCB totalmente nuevo. Si necesita que parpadee la placa de control principal, asegúrese de que se haga bajo el mismo HP y voltaje que la unidad en la que se utilizará.
Causa de error INF3 en la unidad ATV630 después de haber actualizado el firmware MCB de la versión 1.3 a la versión 1.5.
Línea de productos:
Altivar ATV630
Entorno:
Todo
Causa:
El firmware se actualizó y ahora tienen un error INF3.
Resolución:
Si la placa de control principal se ha disparado en una unidad de diferente tamaño HP y voltaje y coloca el MCB en otra unidad que no coincide con la HP y el voltaje, activará una falla INF3.
Solución: Sustituya el MCB por un MCB totalmente nuevo. Si necesita que parpadee la placa de control principal, asegúrese de que se haga bajo el mismo HP y voltaje que la unidad en la que se utilizará.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: