Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué dirección (palabra memoria) puede utilizarse para leer el recuento del codificador en las unidades ATV71, ATV930 y ATV340?
Cuestión:
Necesita leer el conteo del codificador a través de una red de comunicación serie desde una unidad.
Línea de productos:
ATV71 o ATV930 con tarjeta de codificador opcional instalada
ATV340 con entrada de codificador incorporada o tarjeta opcional de codificador instalada
Entorno:
ATV71 o ATV930 con tarjeta de codificador opcional instalada
ATV340 con entrada de codificador incorporada o tarjeta opcional de codificador instalada
Causa:
¿Cómo lee el conteo de pulso del codificador a través de una red?
Resolución:
Código: Dirección lógica: 16#15EB=5611
Índice CANopen: 16#201A/C
Ruta de acceso DeviceNet:16#7D/01/0C=125/01/12
Tipo: Unidad (sin firmar16) : Sólo lectura
Unidad: valor 1 por recuento
El PUC (dirección lógica 5611) se inicializa al valor 0 cuando la unidad está encendida. Cada ms este parámetro aumenta o disminuye según la dirección de rotación (hacia adelante o hacia atrás).
Es un registro de 16 bits y no está firmado, es decir, cuando se alcanza el 65535, se remonta a 0.
No es posible escribir este parámetro.
No hay detección de desbordamiento