Buscar Preguntas Frecuentes
Configuración de comunicación Bacnet para la unidad ATV61
¿Cómo se configura el ATV61 para las comunicaciones BACnet?
Línea de productos:
Altivar 61 con tarjeta opcional BACnet.
Entorno:
Todo
Causa:
Asistencia de configuración BACnet.
Resolución:
Implementación de ATV61 de BACnet:
Hardware:
Nueva pieza # VW3A3319 después de 2011
Parte antigua # VW3A3315 antes de 2011
Compatible sólo con ATV61. ¡No funciona en un ATV71!
Requiere la versión V1.2 o superior del firmware dentro del ATV61.
La nueva tarjeta opcional VW3A3319 tiene el conector de terminal de tornillo de 4 pines preferido.
Pines para la tarjeta nueva.
A= -
B= +
Tierra
Blindaje
La tarjeta opcional anterior VW3A3315 tiene un conector hembra DB9. Esto no es común en el mundo BACnet y causa problemas en muchas instalaciones. Nº de pieza de contacto Recomendar Phoenix # SUBCON-PLUS 2761389 o igual.
El pin 3 es -
El pin 4 es de tierra (señal en realidad común)
El pin 7 es +
La tarjeta opcional también tiene 2 "Interruptores de polarización". Se utilizan para conectar las resistencias de actuación arriba y abajo en la tarjeta opcional. Sólo un dispositivo de la red RS485 necesita tener estas resistencias conectadas en el circuito, y normalmente éste es el controlador. En condiciones normales, déjelos en la posición inferior (más cerca del disipador térmico del variador) a menos que haya problemas de conexión/confiabilidad de la red.
Se utilizan 8 DIP switches para configurar la dirección. Las direcciones aceptables se encuentran entre 1 y 127. La configuración de dirección se puede leer a través del teclado en el menú 1.9.
Programación en la unidad:
La configuración se realiza en el Menú 1.9: Comunicaciones, bajo el submenú BACN.
Dirección de enlace:Sólo lectura. Muestra la dirección configurada por los conmutadores DIP de la tarjeta.
Tasa de bits:Establece la velocidad de comunicación entre la unidad y el cliente. Las opciones son AUTO, 9600, 19200, 38400 y 76800. El valor predeterminado es AUTO. Todos los dispositivos de la red RS485 deben comunicarse a la misma tasa de bits (también conocida como velocidad de transmisión).
Formato - Solo lectura - Fijo en 8-N-1. Significa 8 Datos, Sin Paridad y 1 bit de parada. Todos los dispositivos de la red RS485 deben configurarse al mismo formato.
Tiempo de espera: ajustable entre 0,1 y 60,0 segundos (de 1 a 600 décimas). Permite establecer el tiempo que debe transcurrir antes de que la unidad se "desconecte", lo que indica una pérdida de comunicación con el controlador.
Número de instancia de enlace Ajustable entre 0 y 4194303. Debe ser único para cada dispositivo de la red y recomendamos que se establezca por encima de la dirección.
·Máx. de dispositivos:Capacidad ajustable entre 0 y 127. Establece el número máximo de dispositivos permitidos en la red. La reducción de este número puede mejorar la velocidad de la red y la velocidad de transmisión de los datos.
Máx. de cuadros de información: Ajustable entre 1 y 100. Establece el período de tiempo (# de cuadros) que la unidad "posee" el token. Los números más bajos aumentarán la velocidad de la red, pero es posible que no permitan que la unidad actualice todos los parámetros en un solo escaneo. Los números más altos permitirán la transferencia completa de datos, pero los tiempos de actualización serán más lentos. Se supone que el valor predeterminado de fábrica es 10, pero hemos recibido varios informes de esto establecido en 1, lo que causa problemas.
Velocidad de datos usada: sólo lectura. Muestra la velocidad de bits (velocidad de transmisión) a la que se está comunicando la unidad. Útil si se usa el ajuste AUTO para la tasa de bits.
Contador de estructura: sólo lectura. Muestra el número total de Marcos recibidos por la unidad desde la última encendido. Si este número es muy bajo o no aumenta, entonces indica problemas de red.
Contador de estructura no válido: sólo lectura. Muestra el número de marcos defectuosos recibidos desde la última vez que se encendió. Si este número es Alto o está aumentando rápidamente, indica problemas en la red.
Experiencia con las tarjetas BACnet hasta ahora:
Dificultad para conectarse a algunos controladores (Alerton) en el 76800. Al reducir la tasa de bits a 38400 o menos, parece que se corrige el problema. Francia está verificando esto.
La configuración automática de la tasa de bits no siempre funciona: puede suceder si hay ruido o distorsión en la red. La programación de la tasa de bits real utilizada ayuda.
La tarjeta opcional BACnet en ATV61 no admite las configuraciones de la serie 8 y del perfil de E/S.
ILF (error interno Com.link) indica un problema con la unidad o tarjeta opcional. Vaya al menú 1.10:Diagnósticos en Más información de fallas para obtener detalles sobre ATV61
Al igual que con todas las demás redes, las direcciones duplicadas y/o los IDs de instancia duplicados causarán muchos problemas.
Se debe seguir el tendido correcto de los cables. Mantenga el cable de red alejado del cableado eléctrico, especialmente de los cables del motor.
Una conexión a tierra incorrecta puede ser una fuente importante de ruido. Asegúrese de que el variador y el motor estén correctamente conectados a tierra.