Problema:
Reemplazar el ventilador de un ATV58
Línea de productos:
Economoflex Flex58
Entorno:
Todo
Causa:
Piezas de repuesto
Resolución:
Los números de parte aparecen en el boletín de referencia 30072-450-46
*Kit de ventilador 31158-296-50: Flex58KU90N4, Flex58kD12N4, Flex58KD16N4, Flex58KD23N4, Flex58KU90M2, Flex58D12M2 (el voltaje del ventilador es de 120Vca)
*Kit de ventilador 31158-296-51: Flex58KD28N4, Flex58KD33N4, Flex58KD46N4, Flex58D16M2, Flex58D23M2 (La tensión del ventilador es de 12vdc)
*Kit de ventilador 31158-296-52: Flex58KD54N4, Flex58KD64N4, Flex58D28M2, Flex58D33M2, Flex58D46M2 (La tensión del ventilador es de 12vdc)
No se requiere kit de ventilador: Flex58KU18N4, Flex58KU29N4, Flex58KU41N4, Flex58KU54N4, Flex58KU72N4.
*Tenga en cuenta que estos ventiladores ya no están disponibles para la venta y son obsoletos sin reemplazo directo.
Se recomienda reemplazar por un ATV630 o un ATV930