Cuestión:
Especificaciones de tensión de control y lógica para ATS22... Arrancadores suaves S6/S6U.
Línea de productos:
Altistart ATS22
Entorno:
S6
S6U
Causa:
Tensión de control y tensión máx. de entrada lógica permitidas.
Resolución:
La versión S6 fue diseñada principalmente para el mercado europeo y tiene un rango de tensión de control (para terminales CL1 y CL2) de 187V CA a 264.5V CA (220 -15% a 230 +15%).
A continuación, el arrancador suave genera una fuente de alimentación de 24VDC (24VDC +/- 6 V) que está limitada a 42 mA. Esta fuente puede medirse entre los terminales +24 y COM en la banda de terminales de control y debe estar presente cuando se suministre alimentación de 220 V al arrancador suave.
El S6U fue diseñado y calificado para la gama NEMA estándar, que es: 103.5 ... 126.5V CA y se utiliza principalmente en EE.UU.
La tensión permitida en ATS22··S6U terminales de control (entrada CL1 y CL2) es de: 93,5V ... 126,5V, 50/60 Hz (110 -15% a 115 +10%)