Cuestión:
Opciones del teclado remoto ATV312
Línea de productos:
Altivar ATV312
Entorno:
Todos los modelos
Causa:
Necesita el teclado numérico de la unidad ATV312.
Resolución:
Existen tres opciones de teclado para las unidades ATV312.
Opción 1:
Teclado de pantalla gráfica LCD (se puede utilizar el teclado ATV61/71 con la unidad ATV312)
VW3A1101 es el teclado HMI
VW3A1102 es un kit de montaje remoto con bisel que proporciona IP54
VW3A1103 es una cubierta opcional para proporcionar IP65
Se ofrece un cable remoto de varias longitudes:
VW3A1104R10 es 1 medidor
VW3A1104R30 es 3 metros
VW3A1104R50 es de 5 metros
VW3A1104R100 es 10 metros
Opción 2:
VW3A1006 es un teclado LED estándar con clasificación IP54
Cable VW3A1104R** igual que la opción 1 anterior
Opción 3
VW3A1007 es un teclado LED estándar con clasificación IP65
Cable VW3A1104R** igual que la opción 1 anterior
Opciones del teclado remoto ATV312
Línea de productos:
Altivar ATV312
Entorno:
Todos los modelos
Causa:
Necesita el teclado numérico de la unidad ATV312.
Resolución:
Existen tres opciones de teclado para las unidades ATV312.
Opción 1:
Teclado de pantalla gráfica LCD (se puede utilizar el teclado ATV61/71 con la unidad ATV312)
VW3A1101 es el teclado HMI
VW3A1102 es un kit de montaje remoto con bisel que proporciona IP54
VW3A1103 es una cubierta opcional para proporcionar IP65
Se ofrece un cable remoto de varias longitudes:
VW3A1104R10 es 1 medidor
VW3A1104R30 es 3 metros
VW3A1104R50 es de 5 metros
VW3A1104R100 es 10 metros
Opción 2:
VW3A1006 es un teclado LED estándar con clasificación IP54
Cable VW3A1104R** igual que la opción 1 anterior
Opción 3
VW3A1007 es un teclado LED estándar con clasificación IP65
Cable VW3A1104R** igual que la opción 1 anterior