Cuestión:
Cargar un proyecto desde una HMI mediante el software de programación Vijeo Designer.
Línea de productos:
Vijeo Designer, HMIGTO, HMISTU, HMIGTU, HMISTO5, XBTGT
Resolución:
1) Inicie Vijeo Designer.
2) Haga click derecho en Vijeo Manager y seleccione "Cargar el editor de proyectos".
3) Seleccione el método para importar el proyecto. La conexión puede ser a través de Ethernet, Serial o USB. Si desea importar a través de Ethernet, ingrese la dirección IP de la HMI.
4) Seleccione la ubicación de datos de la cual importar el proyecto.
Nota: Es posible que este procedimiento no funcione si el programador original no guardo una copia del proyecto en la HMI para ser cargado en un futuro. Esta opción debió haber sido seleccionada en el proyecto original: