¿Qué componentes del ATS48 tienen revestimiento certificadoen la unidad estándar y existe una opción disponible para recubrimiento certificado adicional?

Article available in these languages: English

Cuestión:
Componentes recubiertos conformales ATS48

Línea de productos:
arrancadores suaves de la serie ATS48

Entorno:
·Todos los modelos de ATS48 y ATS48 XXXXXS338

Causa:
Información no disponible en la literatura actual.

Resolución:

La versión estándar ATS48 tiene:
- la mayoría de los elementos del panel de control están revestidos (excepto relés, pantalla, algunos capacitores)
- algunos de los elementos (IC y otros) del revestimiento de la placa de potencia.
Este revestimiento estándar hace que el ATS48 cumpla con la norma ambiental: IEC 60664-1, Grado de contaminación 3.
Estas unidades están disponibles en los Estados Unidos

versión especial ATS48 (puede solicitarla por referencia con S338 al final, por ejemplo: ATS48C25 YS 338 ):
- recubrimiento conformado forzado.
Esta versión especial de ATS48xxxxS338 cumple con: IEC60721-3-3 clase 3C1 para un ambiente agresivo.
Estas unidades han sido comercializadas en Estados Unidos como parte de la Familia NOT

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: