{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué significa "nSt" en la pantalla de los variadores Altivar Process?

Article available in these languages: English

Cuestión:
nSt En un variador Altivar Process.

Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950, ATV660, ATV960, ATV680, ATV980)

Entorno:
Todas las líneas de productos para el variador Altivar Process

Causa:
NST = Drive state for freeWheel stop (estado de la unidad para la parada del volante).

Resolución:
Sugerencias para la resolución de problemas:

  • Compruebe la asignación del tope del volante. [Ajustes completos] [Funciones genéricas] [Configuración de paro] [Tipo de paro del volante.] Si se asigna una entrada digital, verifique el estado de dicha entrada.
  • Si pulsa la tecla de "STOP" de la HMI, se activará el comando nº si la entrada de la terminal proviene del comando de funcionamiento.  Apague y desenergice el sistema para limpiarlo.
  • Si hay un comando de funcionamiento cuando se aplica alimentación a la unidad y tCt (tipo de 2 cables) no está ajustado a LEL (nivel), se activará nSt.
    • Verificación de la velocidad de 2 cables, tipo de cable, configuración completa, control de fuente y referencia, tipo de cable
  • ·Si la unidad se encuentra en un ajuste de red y el parámetro Modo de control (Control Mode), se establece en Separado o No Separado, nSt podrá mostrar hasta que se indique un comando de ejecución.
  • Mida 24V a COM y asegúrese de tener 24Vdc presente.
  • Compruebe el ajuste de pérdida de 4-20mA y si está ajustado en el tope de la rueda libre.
  • Comprobar la respuesta a errores externos· Configuración completa] [Manejo de errores/advertencias [Error externo]s y ver si está configurado para la detención de rueda libre.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: