En un ATV21 o ATV212, ¿cómo se puede invertir la retroalimentación del PID?

Article available in these languages: English

Cuestión:
¿Cómo revierto las señales PID en un variador ATV21/212?

Línea de productos:
Altivar 21, Altivar 212

Entorno:
Todo

Causa:
Invertir la forma en que la unidad responde a los comentarios

Resolución:
Si desea invertir la retroalimentación PID, tendrá que invertir la escala de la entrada analógica (de la retroalimentación PID) que se ha seleccionado.
La escala se configura con los parámetros: F201 hasta F204 para VIA y F210 hasta F213 para VIB.
Consulte la página F16-F17 del manual del usuario.
Por ejemplo, tiene un comentario del sensor de 4-20mA sobre la VIA y si desea revertir la escala, configure el parámetro de la siguiente manera:
F201=20%; F202 = 60 HZ y F203 = 100% y F204 = 0 HZ.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: