{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo se configura el ATV61/71 para las comunicaciones Profibus?

Article available in these languages: English

Cuestión:
Configuración ATV61/71 para comunicaciones Profibus.


Línea de productos:
Altivar ATV61 y ATV71


Entorno:
Todo


Causa:
Configuración de red Profibus.


Resolución:
Consulte el manual atv71_profibus _EN_V1

El direccionamiento se configura mediante los 8 ajustes del interruptor dip de la tarjeta de opción.
Pines del conector: Conector hembra de 9 pines Sub D.
Clavija 1
Clavija 2
Pin 3 RX/TX (-)
Clavija 4
Clavija 5 DGND Tierra
Clavija 6 5 V CC
Clavija 7
Clavija 8 Datos RX/TX (+)
Clavija 9

Esta tarjeta es compatible con el modo de la serie 8: El conmutador más alejado a la izquierda establece la unidad ATV71/61 en el modo de la serie 8
El último interruptor de la izquierda ajustado en 1= hace que el modo de compatibilidad de la unidad serie 8
El último interruptor de la izquierda ajustado en 0= hace que el motor sea del modo ATV61/71.

Configuración de la unidad para controlar la unidad mediante el comando Profibus y las señales de referencia de velocidad.
Menú 1.6 Comando
Ref 1 canal establecido en tarjeta Com
Perfil configurado en E/S
Ajuste de conmutación CMD a Canal 1 activo
Canal 1 CMD ajustado a tarjeta Com


Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: