Cuestión:
Necesita cambiar algunas configuraciones del sistema (dirección IP, fecha y hora) en la HMI pero no tiene Vijeo Designer para descargar la aplicación en ella.
Línea de productos:
Vijeo Designer, Magelis XBTGT, HMIGTO, XBTGK y HMIGK.
Resolución:
Se puede acceder a la Configuración del Runtime de algunas maneras diferentes según su configuración en la aplicación Vijeo Designer:
1) Switch: Seleccione la configuración del switch con el funcionamiento del sistema de configuración.
2) Esquina superior izquierda: Toque la esquina superior izquierda de la pantalla antes de que transcurran 10 segundos después de que la unidad comience a arrancar.
3) Toque dos esquinas sucesivamente: Toque sucesivamente la esquina superior izquierda y luego la esquina inferior derecha en medio segundo. La zona de tacto es de 50 puntos por 50 puntos. Vijeo Designer Runtime se reinicia y muestra el menú Settings.
Aquí es donde se establece el ajuste en la aplicación Vijeo Designer. La propiedad se denomina "A configuración" y se encuentra en el Inspector de propiedades del destino: