¿Se puede convertir en el campo un centro de carga QO canadiense (monofásico) o CHOM con zapatas principales en un centro de carga con interruptor principal aprobado como equipo de acometida?

Article available in these languages: English

Problema:
Características de diseño de productos

Línea de productos:
Centros de carga canadienses QO y CHOM

Resolución:
No. Los centros de carga QO y CHOM con zapatas principales NO PUEDEN convertirse en un centro de carga con interruptor automático principal de entrada de acometida en campo. El código canadiense requiere que el interruptor principal en los centros de carga con clasificación de equipo de acometida vengan desde fábrica con tornillos de unión para neutro y tierra ya instalados. Además, los centros de carga con interruptor principal para equipo de acometida contienen una barrera de servicio que evita que el cableado de derivación de carga salga del área de red. Además, según el código, los centros de carga de la entrada de servicio canadiense requieren puntos de descarga a tierra adicionales que un centro de carga de zapatas principal no contiene.

NOTAS:
CENTRO de carga de la zapata principal ·
1) Un centro de carga con zapatas principales podría convertirse a un subpanel con interruptor automático principal incluyendo el interruptor automático QOM1 o QOM2 adecuado, dependiendo del interruptor automático principal que el centro de carga utilice.
2) Un centro de carga con interruptor principal puede convertirse a un centro de carga con zapatas principales para usarse como subpanel SOLAMENTE siguiendo las instrucciones en la etiqueta ubicada en la barrera de servicio; la etiqueta dirá "PRECAUCIÓN: Este dispositivo es convertible en campo a un centro de carga con interruptor principal que no es de EQUIPO de ACOMETIDA o a un centro de carga del interruptor principal cuando se quita el tornillo de unión de la caja del neutro y se deseche esta barrera".

Excepciones: Los siguientes números de catálogo están etiquetados como 'Adecuados para su uso como Equipo de Acometida'
1) QO1L30S
2) QO2L70S (SÓLO cuando se usa con un interruptor de 2 polos)
3) QO2L70RB (SOLAMENTE cuando se usa con un interruptor de 2 polos)

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: