{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las piezas de reparación de un SC1624M100S, serie M01?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Cuáles son las piezas de reparación para el SC1624M100S Series M01?

Línea de productos:
Medición

Resolución:
NOTA: EL DIAGRAMA DE CABLEADO Y LAS ETIQUETAS NO SE INCLUYEN EN LAS PIEZAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN.
Las piezas enumeradas aquí son las únicas piezas que se consideran reemplazables en campo:
Cubierta del medidor - 4056161350
Tornillos de montaje de la cubierta del medidor - 4020513002K (contiene 10 tornillos; sólo se requieren dos tornillos)
Anillo de sellado del medidor - 2920910001
Cubierta de la caja de paso de servicios - 4056172250 (incluye pestillo)
Tornillo de sellado de la cubierta de la caja de paso de la compañía de electricidad - X1299
Cubierta del centro de carga - 7329401401
Bisagras De La Cubierta Del Centro De Carga - (2) X2983
Tornillos de montaje de las bisagras de la cubierta del centro de carga (2) 2159414081
Cubierta interior del frente muerto - 4056168402
Tornillo de montaje de la cubiierta  marco interior del frente muerto - 4020513001K (contiene 10 tornillos; sólo se requiere un tornillo)
Interior del centro de carga - 4056170150 (interruptor principal no incluido)
Tornillos de montaje interior del centro de carga - (9) 2153217161
Interruptor principal - HOM2100
Ensamble de base del medidor - 4056223250 (incluye la base del medidor con mordaza derecha, mordaza del lado de carga, guía de la cuchilla y conector en forma de L ensamblados en la base del medidor)
Mordaza del medidor - (4) 7329794850
Tornillo de montaje de mordaza del medidor - (4) 2271020242
Tuerca Keps de montaje de mordaza - (4) 2342702001
Guía del módulo de las mordazas del medidor - (4) 4052761901
Zapatas de fase del lado de línea - (2) 4025102451
Tornillo de montaje de terminales de fase del lado de línea - (2) 2271020242
Tuerca Keps de montaje de zapatas de fase del lado de línea - (2) 2342702001
Zapata de neutro del lado de línea - LK100AN
Placa de cierre - (2) ACP
NOTA: EL DIAGRAMA DE CABLEADO Y LAS ETIQUETAS NO SE INCLUYEN EN LAS PIEZAS ANTERIORES.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Explora más
Producto: