{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Buscar Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo acceder al menú de configuración en la HMI web HMISTW?

Article available in these languages: English

Cuestión
Después de configurar una HMI HMISTW6 para abrir una página web, ¿cómo puedo volver al menú de configuración para volver a configurar la dirección IP o cambiar la URL web?

Línea de productos
Harmony HMISTW Web HMI
HMISTW6200
HMISTW6400
HMISTW6500
HMISTW6600
HMISTW6700

Medio ambiente
Pantalla táctil HMI física con navegador web integrado

Resolución
Para acceder al menú de configuración en la HMI, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla en el centro.
Si la pantalla no está calibrada, es posible que deba iniciar la pulsación con el dedo muy cerca de donde la película del bisel negro se encuentra con el área de la pantalla o justo por encima del área de la pantalla visible.
Pruebe a presionar un poco fuerte y deslizar lentamente hacia abajo el centro de la pantalla a una velocidad de 1 pulgada/2,5 cm por segundo.

SUGERENCIA: Si tiene problemas con el deslizar el dedo, puede conectar un ratón USB para realizar la misma acción.

A continuación, verá aparecer el botón "engrane" en la parte derecha de la barra de menú. A continuación, se le pedirá que introduzca una contraseña. La contraseña predeterminada cuando acceda a la pantalla de inicio de sesión es: "Admins"

A partir de allí, vaya a la lista "+Servers" y podrá introducir en la URL deseada que se quiera acceder con la HMISTW6.

Por ejemplo, si tiene un servidor web con una dirección IP 192.168.1.100:
Desde ese punto, puede ir a la lista de +Servers y volver a ingresar la URL como:
"http://192.168.1.100"

Nota: siempre incluya "http://" como prefijo antes de su dirección IP.
De lo contrario, se agregará el prefijo "qrc:/qml_schneider/" (debido a que la HMI se basa en la tecnología PyQt) si no escribe explícitamente "http://" antes de la dirección IP.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: