{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Qué configuración de equipo necesito en Vijeo Designer para que mi HMI se comunique con un PLC M340 o M580 a través de Modbus Serial o Modbus TCP/IP?

Article available in these languages: English

Cuestión

Los protocolos serie Modbus y Modbus TCP/IP M340 y M580 requieren una configuración particular en Vijeo Designer para que una HMI Harmony/Magelis se comunique con ellos a través de la sintaxis IEC61131.

Línea de productos
Modicon M340 PLC, Modicon M580 PLC, Harmony/Magelis HMI (todas las series), Vijeo Designer (todas las versiones)

Resolución

Para acceder al nodo de equipo Modbus para Modbus TCP/IP, haga doble clic en el Administrador de E/S -> ModbusTCPIP01 -> ModbusEquipment0x.

Del mismo modo, para Modbus RTU (Serial), haga doble clic en el Administrador de E/S -> ModbusRTU0x-> ModbusEquipment0x.

En esta ventana, confirme las siguientes 3 configuraciones:

  1. Marque la casilla de verificación de sintaxis IEC61131 (se utiliza direccionamiento %M, %MW en lugar del direccionamiento "00001, 40001").
  2. Seleccionar Modo de dirección = 0-basado (predeterminado) - El M580 comienza en %MW0 (a diferencia de algunos PLC anteriores que comienzan en %MW1).
  3. Elegir Orden de palabra de doble palabra = Primera palabra baja

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: