Problema:
Características de diseño de productos
Línea de productos:
Centros de carga Homeline
Resolución:
ESTA INFORMACIÓN SÓLO SE APLICA A LOS centros de carga NEMA 1 (PARA INTERIORES).
Una cubierta de superficie está diseñada para utilizarse cuando un centro de carga está montado con su parte posterior contra la pared, y la cubierta solo se extenderá a los bordes de la caja del centro de carga (de modo que tendrá el mismo ancho y alto que la caja misma).
Una cubierta empotrada está diseñada para utilizarse cuando un centro de carga está montado a ras (o dentro de la cavidad de pared) y la cubierta se extenderá más allá de los bordes de la caja del centro de carga, aproximadamente 5/8 de pulgada alrededor de la caja. Por lo tanto, la cubierta empotrada es el ancho de la caja MÁS 5/8" x 2 y la altura de la caja MÁS 5/8" x 2. Éstas son dimensiones APROXIMADAS.
Los centros de carga QO no vienen estándar con una cubierta de fábrica. Las cubiertas se solicitan por separado. Hay números de catálogo separados para una cubierta de superficie o una cubierta empotrada.
Los centros de carga Homeline vienen de serie con una cubierta combinada de fábrica y se utilizan para aplicaciones tanto de superficie como de empotrado. Los centros de carga Homeline NO tienen una cubierta de superificie o una cubierta empotrable solamente por separado.
La cubierta de la combinación tendrá aproximadamente 5/8" colgante en todo el recorrido alrededor de la caja del centro de carga, por lo que será del mismo tamaño que se describió anteriormente para una cubierta empotrada.
Las cubiertas de reemplazo para los centros de carga Homeline se pueden obtener por separado para el diseño actual. Consulte la etiqueta de la caja interna o la etiqueta del directorio en la cubierta para obtener el número de catálogo correcto de la cubierta.
Características de diseño de productos
Línea de productos:
Centros de carga Homeline
Resolución:
ESTA INFORMACIÓN SÓLO SE APLICA A LOS centros de carga NEMA 1 (PARA INTERIORES).
Una cubierta de superficie está diseñada para utilizarse cuando un centro de carga está montado con su parte posterior contra la pared, y la cubierta solo se extenderá a los bordes de la caja del centro de carga (de modo que tendrá el mismo ancho y alto que la caja misma).
Una cubierta empotrada está diseñada para utilizarse cuando un centro de carga está montado a ras (o dentro de la cavidad de pared) y la cubierta se extenderá más allá de los bordes de la caja del centro de carga, aproximadamente 5/8 de pulgada alrededor de la caja. Por lo tanto, la cubierta empotrada es el ancho de la caja MÁS 5/8" x 2 y la altura de la caja MÁS 5/8" x 2. Éstas son dimensiones APROXIMADAS.
Los centros de carga QO no vienen estándar con una cubierta de fábrica. Las cubiertas se solicitan por separado. Hay números de catálogo separados para una cubierta de superficie o una cubierta empotrada.
Los centros de carga Homeline vienen de serie con una cubierta combinada de fábrica y se utilizan para aplicaciones tanto de superficie como de empotrado. Los centros de carga Homeline NO tienen una cubierta de superificie o una cubierta empotrable solamente por separado.
La cubierta de la combinación tendrá aproximadamente 5/8" colgante en todo el recorrido alrededor de la caja del centro de carga, por lo que será del mismo tamaño que se describió anteriormente para una cubierta empotrada.
Las cubiertas de reemplazo para los centros de carga Homeline se pueden obtener por separado para el diseño actual. Consulte la etiqueta de la caja interna o la etiqueta del directorio en la cubierta para obtener el número de catálogo correcto de la cubierta.