Video: ¿Cuál es la diferencia entre las placas de cierre del medidor RSG4 (metal) y 29007 (plástico) y cómo se instalan en un medidor?

Article available in these languages: English

Problema:
Instalación de placas de cierre de enchufes para medidor de metal y transparente

Línea de productos:
Meter-Pak, dispositivos de entrada de servicio combinado, medición EZ, tomas de medidor individuales

Resolución:
La placa de cierre pintada de metal para el medidor, número de catálogo RSG4, se utiliza ÚNICAMENTE con cubiertas de medidor de tipo sin anillo y se instalaría en una posición de medidor que no está en servicio para evitar una desviación de energía no autorizada y daños en el enchufe del medidor.

La placa de cierre del medidor Lexan (transparente no metálica), número de catálogo 29007, se utiliza con cubiertas de medidor de tipo anillo o sin anillo y se instalará en una posición de medidor que no está en servicio para evitar una desviación de energía no autorizada y daños en la toma del medidor.

Vea el siguiente video para instalar placas de cierre de medidor claras (29007) y metálicas (RSG4) en el Meter-Pak, dispositivos de entrada de servicio combinados, medición EZ y tomas de medidor individuales, y para comprender sus diferencias.

NOTA: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD QUE VIENEN CON LAS PLACAS DE CIERRE Y QUE NUNCA FUNCIONAN EN EQUIPOS ENERGIZADOS.
Danger label

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: