Explique las diferencias entre los tipos de bypass (cuerno, palanca, bloque de prueba) y cómo se usa en el medidor.

Article available in these languages: English

Problema:
Explique las diferencias entre el bypass de cuerno, de palanca, y la derivación del bloque de prueba, tal como se usa en el equipo del medidor.

Línea de productos:
Equipo de medición MP y EZM

Resolución:
La derivación de cuerno está disponible para su uso con equipos de medición, sin anillo, de una sola fase y requiere el uso de cables de puente suministrados por la red pública que se pueden instalar una vez que se retire la cubierta sin anillo exterior del enchufe del medidor. Los conectores de barras cortas se extienden hacia arriba desde el lado de la línea y hacia abajo desde las mordazas del medidor del lado de carga. Los extremos de estos conectores de barra dan el aspecto de "cuerno". Un técnico de servicio calificado instala manualmente un cable de puente por fase, lo que crea una trayectoria para que la corriente fluya una vez que se retira el medidor del zócalo. Esta función de derivación temporal permite a la compañía eléctrica realizar el MANTENIMIENTO del medidor sin interrumpir el servicio al ocupante aguas abajo.

La derivación de palanca está disponible para su uso con equipos de medición monofásicos o trifásicos sin anillo y se suministra con un brazo oscilante o una "palanca" que se extiende desde el lado derecho del enchufe del medidor. Una vez que se retira la cubierta del zócalo del medidor sin anillo, esta palanca de doble función puede girarse manualmente hacia arriba para enganchar las cuchillas del rotor de derivación en línea y las mordazas de derivación de carga, lo que permite que la corriente fluya a través del enchufe del medidor con el medidor dentro o fuera del zócalo del medidor. La segunda característica que proporciona esta palanca es una función de liberación de la mordaza. Al girar la palanca lo más lejos posible, las mordazas cargadas por resorte se extienden para facilitar la instalación o el desmontaje del medidor. Esta función de derivación temporal permite a la compañía eléctrica realizar el MANTENIMIENTO del medidor sin interrumpir el servicio al ocupante aguas abajo.

El bypass de bloque de prueba está disponible para equipos de medición monofásicos o trifásicos tipo anillo y se desarrolló para su uso a lo largo de la costa oeste bajo la dirección del Comité de Requerimientos de Equipos de Servicio Eléctrico (EUSERC, por sus siglas en inglés). Los técnicos de servicio capacitados realizan el MANTENIMIENTO del medidor mientras este equipo permanece energizado y mientras su medidor permanece instalado en el enchufe del medidor tipo anillo. Se retira la cubierta del "bloque de prueba" y el técnico instala manualmente un juego de puentes que se extienden desde los conectores de la línea hasta los del lado de carga que se alimentan del medidor que se está probando. Una vez que los puentes están en su lugar, se retiran las roldanas planas de corriente de bronce de cada fase y en este punto el medidor pasa por alto o se aísla del circuito. Esta función de derivación temporal permite a la compañía eléctrica realizar el MANTENIMIENTO del medidor sin interrumpir el servicio al ocupante aguas abajo.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: