Cuestión
ERROR de Vijeo Designer: 1875 aparece cuando se descarga una aplicación SoMachine o Ecostruxure machine Expert.
El mensaje que se muestra es:
Error 1875: [Destino] [nombre del destino] [Dirección] requiere una dirección de SoMachine válida. Configure la ruta correcta y descargue desde SoMachine
Causa
Este error se muestra cuando intenta descargar utilizando el método "SoMachine" cuando la dirección del equipo SoMachine (también conocida como el nombre del nodo) de la HMI está vacía en el Vijeo Designer's IO Manager -> SomachineNetwork01 -> SOM_<HMItype> node:
Esto ocurre si la asignación de una HMI no se realiza en la ficha Communication Settings / Controller Selection del logic builder para el dispositivo al que desea descargar.
Resolución
Siga estos pasos:
1) En el Logic Builder, vaya a la ficha Devices Tree de la lista de verificación del proyecto.
2) Haga doble clic en el nombre de la HMI para abrir la ficha Dispositivo que tiene el mismo nombre de su HMI
La pestaña de la izquierda será llamada "Controller selection" en SoMachine o "Comunnication Settings" en EcoStruxure Machine Expert. Esta pestaña le permitirá señalar la ruta de descarga a un dispositivo específico detectado en la red.
3) En la ficha "Communication Settings / Controller Selection", haga doble clic en la interfaz HMI a la que desea descargar.
Por default, el nombre del nodo será el número de pieza de la HMI seguido de un espacio, después un signo @ y después la dirección MAC del dispositivo.
En la captura de pantalla de ejemplo, el nombre del nodo es "HMIS5T @000123215C31"
Una vez que haya hecho doble clic en el texto de la fila, aparecerá el texto en negrita para indicar que el dispositivo (en este caso, la HMI) al que desea descargar:
4) En Vijeo Designer, asegúrese de que el método de descarga "SoMachine" esté seleccionado en el Destino > General > Download, como se muestra en la siguiente imagen:
5) En el Logic Builder, vaya al menú desplegable En línea > Descarga múltiple:
6) Elige la Aplicación que quieres descargar. En este caso, colocamos un marcador en la casilla de verificación de la aplicación HMI porque deseamos descargar en la HMI:
7) Haga clic en Ok/aceptar
En el momento en que se hace clic en OK/Aceptar, tras bambalinas, el Logic Builder asignará automáticamente la dirección del equipo / nombre del nodo "HMIS5T @000123215C31" en el nodo Equipo:
Como resultado, el proyecto comenzará a descargarse a la HMI.
Una vez completada la descarga, la zona de comentarios de Vijeo Designer mostrará la descarga completa:
Además, el cuadro de diálogo Descarga múltiple - Resultado en el Generador de Lógica mostrará "Descargado":