Sí, a partir de la versión 1.3 de SoMachine Basic. Ahora llamado Ecostruxure Machine Expert Basic.
Propiedades
Haga doble clic en el bloque de funciones para abrir la tabla de propiedades de funciones.
El bloque de funciones %READ_VAR tiene las siguientes propiedades:
Propiedad | Valor | Descripción |
---|---|---|
Utilizado | Casilla activada / desactivada | Indica si la dirección está en uso. |
Dirección | %READ_VARi, donde va desde 0 al número de objetos disponibles en este controlador lógico | "i" es el identificador de instancia. Para obtener el número máximo de instancias, consulte la tabla Número máximo de objetos |
Símbolo | Texto definido por el usuario | El símbolo identifica este objeto de forma única. Para obtener más información, consulte la Guía de funcionamiento básica de SoMachine (Definición y uso de símbolos). |
Vínculo |
| Selección de puerto NOTA: Los puertos de comunicación embebidos SL2 y ETH1 sólo están disponibles en ciertas referencias de controlador. |
Id | Este parámetro depende de la configuración del enlace:
| Identificador del dispositivo Para obtener más información sobre el índice Ethernet, consulte la sección Cómo agregar servidores remotos. |
Timeout | La unidad está en ms, con un valor predeterminado de 100. Un valor de 0 significa que no hay errores | El tiempo de espera establece el tiempo máximo de espera para recibir una respuesta. Si el tiempo de espera expira, el intercambio se cancela por error con un código de error (CommError = 01 hexadecimal). Si el sistema recibe una respuesta después del vencimiento del tiempo de espera, esta respuesta se ignora. NOTA: El tiempo de espera configurado en el bloque de funciones anula el valor configurado en las pantallas de configuración SoMachine Basic (Configuración TCP Modbus y Configuración de línea serial). |
TipoObj | El tipo de objetos que se deben leer:
| Los tipos de códigos de función de lectura Modbus son:
|
FirstObj | 0...65535 | Dirección del primer objeto que se debe leer. |
Cantidad |
| Número de objetos que se deben leer |
IndexData | 0...65535 | La primera dirección de la tabla de palabras donde se almacenan los valores de lectura (%MW). |
Comentario | Texto definido por el usuario | Comentario para asociarlo con este objeto. |