Smart-UPS VT-Galaxy 3500; Bypass Not Available Input Freq/Volt Out Range, Salida: Inverter sync. to bypass alarms (alarma de derivación)

Article available in these languages: English

Problema:
Smart-UPS VT-Galaxy 3500; Alarmas: Bypass Not Available Input Freq/Volt Out Of Range

Línea de productos:
Smart-UPS VT-Galaxy 3500-AIS3000

Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie

Causa:
La frecuencia o el voltaje están fuera del rango aceptable para el funcionamiento del bypass. Este mensaje se produce cuando el SAI está en línea e indica que es posible que no esté disponible la operación de bypass mientras la alarma está activa.

Si la frecuencia de bypass está fuera de rango el SAI no debe permitirle mandar el SAI a bypass. Si el SAI le permite entrar en el funcionamiento de bypass, fue porque la frecuencia ya estaba dentro del rango de tolerancia, incluso si la alarma aún estaba presente en la pantalla (las alarmas se muestran durante 20> segundos). Corrija el voltaje de entrada para proporcionar un voltaje o frecuencia aceptables.

Error de sincronización de bypass: El rango de frecuencia de entrada para la PFC es de 40 Hz - 70 Hz. Siempre que la frecuencia de la red eléctrica esté dentro de esa ventana, el SAI debe estar en funcionamiento normal.

a) La distorsión de la red eléctrica se activará así como la alarma (incluso con más frecuencia que en SYPX)
b) El rango de frecuencia de entrada es configurable, como era en SYPX, de modo que usted puede tener:

Para sistemas de 60 Hz:
60 HZ +/- 0,1%
57 Hz - 63 Hz
50 Hz - 70 Hz

Para sistemas de 50 Hz:
50 HZ +/- 0,1%
47 Hz - 53 Hz
40 Hz - 60 Hz

Umbral de tensión de entrada de ByPass:
NAM 208V MÍN = 187.2 VCA
Internacional: 304-477 V a carga completa
NAM 208V MÁX = 228.8 VCA

Salida: Error de sincronización del inversor con bypass:
El inversor está sincronizado con la derivación. La diferencia de fase entre el PLL de salida y el voltaje de derivación está por encima de un límite predefinido y el sistema no podrá pasar a derivación.


Resolución:
Cuando la alimentación eléctrica regrese, es posible que se produzca un evento informativo; la alimentación principal ya no impide que el SAI cambie a bypass.

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: