{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Buscar Preguntas Frecuentes

Symmetra PX; Alarma: Bypass not in Range

Article available in these languages: English

Problema:
Symmetra PX; Bypass not in Range (derivación fuera de rango)
Línea de productos:
Symmetra PX
Entorno:
Todos los modelos, todos los números de serie
Causa:
Los mensajes de derivación que no están dentro del rango se generan siempre que el voltaje de entrada de CA excede los criterios de derivación aceptables (-10%/+12%).
Los umbrales de voltaje son:

Voltaje de entrada - Funcionamiento normal = 166-240Vca (-20/+15%) o 96-138Vca (L-N)
Rango de tensión BYP = 187-229Vac (-10/+10%) o 108-132Vac (L-N)
Frecuencia de salida (sincronización con la red eléctrica) 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Este evento también se puede generar si la frecuencia de entrada no se ajusta a la frecuencia de salida del SAI.
Puede configurar la frecuencia de salida en Power View:
60 Hz +/- 0.1 Hz
60 Hz +/- 3 Hz
60 Hz +/- 10 Hz
50Hz +/- 0.1 Hz
50Hz +/-3Hz
50Hz +/-10Hz
Por ejemplo, si la frecuencia de salida está ajustada a 60 Hz +/- 0,1 Hz y la frecuencia es 60,2 Hz, se activará la alarma. Si desea ajustar la frecuencia de salida, debe hacerlo en el modo de desconexión de carga.
Resolución:
No es necesario tomar ninguna acción

Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Explora más
Rango: