Buscar Preguntas Frecuentes
Symmetra PX1-PX2; ¿Cómo restablecer la contraseña de usuario de Power View Display (Pantalla LCD)?
Problema:
¿Cómo restablecer la contraseña de usuario de Power View Display (Pantalla LCD)?
Línea de productos:
Symmetra PX1 y PX2
Entorno:
Todos los modelos/ todos los números de serie
Causa:
Perdí mi contraseña. ¿Cómo restablecer la contraseña de usuario de Power View Display?
Resolución:
Reinicie Power View pulsando ESC, el signo de interrogación y el botón Return al mismo tiempo.
Contraseña de la puerta trasera de Power view. Escriba los últimos 8 números del número de serie PV (número de serie que se encuentra en la etiqueta blanca de código de barras en la parte posterior de la pantalla)
Ejemplo: ED032400598222
Contraseña: 00598222
PX100k (también aplica a los modelos Euro) no es necesario restablecer la contraseña mediante el número serie de la pantalla con en la PX1. En lugar de eso, haga que el FSR o el cliente inicien sesión en la NMC del UPS, vaya a Admin y luego a la sección "Pantalla local" y restablezca la contraseña desde allí.
Publicado para:Schneider Electric Mexico
Explora más
Rango:
Explora más
Rango: