{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Buscar Preguntas Frecuentes
¿Cómo probar la comunicación InRow BMS/ModBus?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Cómo puedo probar tus comunicaciones InRow BMS/ModBus?

Línea de productos:
ACRC, ACRP, ACRD, ACSC

Entorno:
Refrigeración InRow

Causa:

Resolución:
Al resolver problemas de una InRow para una comunicación BMS correcta, necesita saber cómo probar que nuestro equipo está aprobando su señal adecuadamente. Utilice las instrucciones a continuación para realizar esta prueba.

Lo que necesitará:
1. Convertidor B&B Electronics N/P: 4850T9L [También se requiere una fuente de alimentación de 12 VCD para la alimentación]
2. Software ModScan:
a. Descarga de demostración — http://www.win-tech.com/html/demos.htm
i. Seleccione ModScan32.zip (851K), descargue y extraiga [unzip] en su escritorio

Configuración del convertidor:
Deberá configurar el convertidor RS-422/485 antes de realizar las conexiones para probar la funcionalidad del BMS.  Retire la cubierta opuesta a la etiqueta y realice las configuraciones que se enumeran a continuación
1. DIP Switches: 1,3,4; 2,5,6,7,8; el puente SD está encendido; el puente RTS está apagado [ver Figura 1 a continuación]

BMS Tester
Figura 1

2. Conecte su fuente de alimentación de 12vCD a TB2. El rojo debe ir a +12vCD y el negro debe ir a GND [tierra] [vea la figura 1].
3. Conecte los cables de conexión BMS a TB1 TDA(-) y TB1 TDB(+) como se muestra arriba.
4. Si estás en el sitio, puedes conectar tus cables al InRow. Los conductores serán de polaridad cruzada.  Por lo tanto, en el convertidor TDA(-) cruza la polaridad en InRow a D1(+) y TDB(+) cruza la polaridad en InRow a D0(-) [ver la Figura 2 a continuación].

BMS Connection

Figura 2

Configuración de ModScan:


1. Haga clic en Aceptar(OK)... no necesita rellenar nada... este es un modo de demostración únicamente
Window1

2. Cuando llegue a las 2 pantallas siguientes, coloque la página 10 para cargar y haga clic en Aceptar(OK).
Window 2

3. Seleccione Connection >> Connect >> configure y puerto Com adecuado [esto debe estar ajustado a cualquier velocidad de baudios InRow BMS configurada en Configure Modbus en la pantalla.  8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada son ajustes fijos en la pantalla InRow].
Window 3

4. A continuación, seleccione Setup >> Display Options >> Integer
Window 4

5.MODBUS Point Type: debe configurarse en 03: HOLDING REGISTER; Address: debe empezar en un registro conocido; Length: necesita terminar en un registro conocido
Window 5

6. En el ejemplo siguiente utilizamos un InRow RC. NOTA: existe una opción de compensación 0 y 1 cuando se utiliza ModScan
Window 6

7. Para cualquier unidad de 600 mm, debe asegurarse de que la conexión P2 a J84.1-3 está correctamente cableada.Window 7

Schneider Electric Mexico

Explora más
Producto:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Producto: