¿Cómo asigna una dirección IP estática al equipo virtual PCNS 4.2 (CentOS 7)?

Article available in these languages: English

Problema de:
PCNS 4.2 Virtual Appliance trasladado a un nuevo sistema operativo, CentOS 7

Producto:
PowerChute Network Shutdown 4.2 Virtual Appliance (CentOS 7)

Causa:
El equipo virtual PCNS 4.2 ha cambiado a un nuevo sistema operativo, CentOS 7, debido a que CentOS 5 ya ha terminado su vida útil.

Solución:
Opción -1
Después de implementar el PCNS 4.2 OVA, complete la configuración inicial y configure la contraseña raíz. Una vez que haya terminado, inicie sesión como root e ingrese el comando ∆nmtui.

CMD commands PCNS 4.2

Cambiará al TUI de Network Manager. Seleccione Editar una conexión.

PCNS 4.2 edit connections MSDOS

Seleccione la conexión Ethernet utilizada por PCNS, pulse Entrar o seleccione Editar.
Si no se conoce la conexión ethernet, abra una ventana de terminal y escriba ip addr.

En la Conexión de edición, existe una opción para la configuración de IPv4 e IPv6.  Seleccione Automático de la red que necesita usar y seleccione Manual.

NOTA: Al escribir la dirección IP, deberá incluir los bits de máscara de subred adecuados. Como ejemplo de un sistema que requiere la máscara de subred 255.255.252.0, los bits deben ser 22, por lo que la dirección ip debe escribirse como 10.218.44.230/22 Puede encontrar en línea una calculadora de máscara de subred si no se conocen los bits.

PCNS 4.2 MSDOS

Seleccione Show (Mostrar) y pulse Entrar.  Aquí ahora puede configurar las configuraciones de red manualmente

PCNS 4.2 MSDOS automatic

Una vez completado, seleccione OK. Vaya al indicador principal y vuelva a introducir el comando reboot.
·Utilice el comando ip addr para comprobar que se hayan aplicado las nuevas configuraciones de red.

Opción -2
Después de implementar el PCNS 4.2 OVA, complete la configuración inicial y configure la contraseña raíz. Una vez que haya terminado, inicie sesión como root y edite el archivo de red ifcfg-ens192 para agregar la configuración de red necesaria. El archivo reside en los scripts /etc/systemconfig/network. Antes de editar el archivo se recomienda realizar una copia de seguridad. Las opciones para editar el archivo son abrir el archivo con vi edit e introducir la información requerida. Instale el editor de texto nano en la máquina virtual y luego edite el archivo usando nano. Copie el archivo en un equipo, use un editor de texto para introducir la información necesaria, guarde y copie el archivo de nuevo.


Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: