MGE STS, Galaxy 4000, 5000 y Galaxy PW; información de cableado para EGX100 a cualquier producto compatible con 66061

Article available in these languages: English

Problema:
Información de cableado para EGX100 a cualquier producto compatible con 66061


Línea de productos
EGX100 y todos los productos soportados por 66061 - STS, Galaxy 3000, 4000, 5000 y Galaxy PW


Entorno:
EGX100 y todos los productos soportados por 66061 - STS, Galaxy 3000, 4000, 5000 y Galaxy PW


Causa:
Información de cableado para EGX100 a cualquier producto compatible con 66061


Resolución:
La tarjeta 66061 JBUS/Modbus está configurada para 9600, 8, N y 1. La dirección subordinada es 1 y el cableado es de 2 cables sin paridad ni terminación.  Esto supone que sólo una tarjeta 66061 o UPS o STS está conectada al gabinete pero si se requiere más de un cambio.  La tarjeta JBUS/Modbus tiene dos conectores DB9 hembra.  La DB9 del lado derecho de la tarjeta es RS232 para la configuración.  El conector DB9 del lado izquierdo son las conexiones RS485 a las que debe conectarse el EGX.

El gabinete de monitoreo EGX tiene un disyuntor, una fuente de alimentación y un EGX100. El EGX está configurado y se han probado las comunicaciones Modbus de fábrica.  La dirección IP EGX 100 es 169.254.0.10 con máscara de subred de 255.255.0.0. La dirección IP debe configurarse en el sitio.  Asegúrese de que los interruptores de caída del lado del EGX estén configurados correctamente.  Uno está abajo (posición OFF) y el resto está arriba.
5

Diseño EGX

4

El cableado de los dispositivos se encuentra a continuación y tenga en cuenta que la tarjeta 66061 JBUS/Modbus tiene una DB9 hembra, por lo que se requiere un cable DB9 macho en el UPS/STS. El conector DB9 macho no se suministra con el UPS, pero se incluye un bloque de terminales negro con el EGX.

3

2





Schneider Electric Mexico

Explora más
Rango:
Artículos que pueden ser útiles
Explora más
Rango: