Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Placa ciega Marisio con salida de cable en color blanco

MWD37190

Placa ciega con fijación a presión con salida de 1 cable a través de la placa
Dimensiones: 114mm ancho, 75 mm alto, 13mm profundidad
Hecho de material ABS con acabado satinado y en color blanco
arrow2_down
Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.