Orion Class: Datos relevantes de la oferta que encontrarás en los conceptos residenciales de Maselo Arquitectura
![Maselo Arquitectos Project with Orion and Orion Class materials of the best quality and style](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/332399/900/Maselo-Arquitectos_cocina_MX-IC-1920x540.jpg)
・ Encontrar productos que integraran materias primas inspiradas en la naturaleza, que permitieran enriquecer los espacios.
・ Tener placas de alta calidad y con un diseño minimalista a una buena relación precio-calidad.
・ Inventario disponible para suministrar la obra en cualquier momento.
・ Contar con el acompañamiento de la marca en todas las etapas del proyecto.
![Maselo architectural spaces with plates of unique elegant and simple style](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/332398/900/Maselo-Arquitectos_bano_MX-IC-1920x540.jpg)
Estilo único, elegante, sencillo y de alta calidad a precio razonable: Orion Class
Protección y seguridad eléctrica: Centros de carga y pastillas (breakers) de Square D
Accesorios en gama de colores, con estilo compatible a espacios arquitectónicos: Orion y Orion Class
![Maselo unique residential with functional and durable switches](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/332400/900/Maselo-Arquitectos_sala_MX-IC-1920x540.jpg)
・ Satisfacción del cliente para crear espacios únicos, abriendo un mundo distinto para un segmento que busca espacios poco convencionales.
・ Productos seguros y de larga duración, con la calidad y respaldo de Schneider Electric.
También puede interesarte:
![](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/228729/900/SE_HYATT_RB-035330-IC-590x590.jpg)
![](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/305074/900/922710836-IC-1180x590.jpg)
Familia Segura
![](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/221781/900/940062414-IC-590x590.jpg)
EcoStruxure Buildings
![](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/228727/900/GettyImages-502392757-IC-590x590.jpg)
Inspiración Arquitectónica
![](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/303689/900/482550132-IC-1180x590.jpg)
Normas y Certificaciones
![](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/186182/900/998-20896577-IC-590x590.jpg)