Diseñado con el tamaño más pequeño del mercado, el Modelo 6 AR (resistente al arco) aumenta la seguridad al tiempo que ofrece confiabilidad comprobada, bajos requisitos de mantenimiento y niveles adicionales de prevención y protección de arco eléctrico. De acuerdo con IEEE C37.20.7 nuestro exclusivo
El espacio del Modelo 6 le permite usar el CCM como un tablero de distribución de energía en aplicaciones donde la restricción de espacio es crítica.
![](https://www.se.com/mx/es/assets/v2/736/media/37759/900/Model-6-AR-Range-7256v2-IC-1920x1012.jpg)
-
1. Techo y bus
1 -
2. Estante medio ventilado
2 -
3. Soportes y bridas de puerta
3 -
4. Filtro de arco ventilado
4La caja de filtro de transmisión de frecuencia variable permite la ventilación y la contención de la explosión del arco -
5. Hardware robusto
5 -
6. Estructura reforzada
6 -
7. Funciones de seguridad añadidas
7
1. Techo y bus
12. Estante medio ventilado
23. Soportes y bridas de puerta
34. Filtro de arco ventilado
45. Hardware robusto
56. Estructura reforzada
67. Funciones de seguridad añadidas
7Entrenamiento sobre falla de arco
Al trabajar en cualquier equipo eléctrico, se deben seguir las técnicas adecuadas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Desde el uso del equipo de protección personal (PPE) adecuado hasta el seguimiento de prácticas de seguridad como los procedimientos de bloqueo y etiquetado, es importante que estas prácticas sean una segunda naturaleza. Toma una clase diseñada específicamente para enseñarte a operar un CCM siguiendo las prácticas de seguridad correctas.
Más información sobre: Protección y seguridad de arco eléctrico