{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
Search FAQs
La fonction multi-variateur de contrôle de surpression ATV630 avec cycle de pompe d'exécution

Article available in these languages: English

Problème :
Lorsque vous utilisez la fonction multi-variateur de contrôle de surpression ATV630 avec cycle de pompe d'exécution, pourquoi la pompe avec l'autonomie moteur la plus basse ne démarre-t-elle pas en premier ?

Gamme de produits :
ATV630, Altivar 600

Environnement :
Toutes

Cause :
NA

Résolution :
L'autonomie du moteur n'est pas utilisée pour faire défiler les pompes, c'est l'autonomie de la pompe. L'autonomie de la pompe est indiquée dans le menu Affichage sous Paramètres Pompe, puis sélectionnez l'onglet Système.

Lorsque la fonction de contrôle du surpresseur multi-variateurs ATV630 est utilisée pour les applications de pompage, un paramètre [Mode cycle pompe] est disponible pour permettre la modification de l’ordre de démarrage pour un maximum de six pompes afin d’aider à gérer les logiciels. Le réglage d'usine pour ce paramètre est [Runtime], où la pompe disponible avec la durée d'exécution la plus basse est démarrée en premier et la pompe en cours d'exécution avec la durée d'exécution la plus élevée est arrêtée en premier.

Image1

Image2

Pour afficher les durées d'exécution du moteur et de la pompe à l'aide du clavier du variateur, accédez au menu [Affichage] puis au menu [Paramètres Pompe].

Image3

Le paramètre moteur - durée d'exécution s'affiche sous l'onglet Pompe, ce qui n'est pas le temps d'exécution utilisé pour faire défiler les pompes.

Image4

Sélectionnez l'onglet Système pour afficher l'autonomie de la pompe, c'est-à-dire l'autonomie utilisée pour faire défiler les pompes. Toutes les autonomies de pompe sont affichées ici.

Image5

Lorsque vous êtes connecté au logiciel de configuration du variateur SoMove, l’autonomie de toutes les pompes peut également être affichée sous Contrôle surpresseur sur la page Configuration des paramètres.

Image6

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Product:
Articles that might be helpful Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Product: