{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
Search FAQs
¿Qué temperatura puede alcanzar la superficie del gabinete externo de los transformadores de baja tensión?

Article available in these languages: English

Problema:
La temperatura alcanzada por un transformador energizado en gabinete puede ser una cantidad importante, ya que contribuye al calor en el entorno circundante
Línea de productos:
Transformadores de BT
Entorno:
Se aplica a transformadores ventilados y transformadores sellados encapsulados en resina epóxica
Causa:
Los transformadores energizados en gabinete generan calor que se transmite a la superficie del gabinete
Resolución:
Los estándares de Underwriters Laboratories limitan la temperatura externa de la superficie de los gabinetes del transformador a 50ºC (90ºF) elevación por encima de la temperatura ambiente para gabinetes ventilados y no ventilados, y a 65ºC (117ºF) elevación por encima de la temperatura ambiente para transformadores llenos de resina epoxi. Debido a que la pérdida del núcleo del transformador está presente incluso sin carga, algunas partes del gabinete se aproximarán a este límite, incluso en condiciones de carga ligera o incluso sin carga. En un ambiente típico de 25ºC (77ºF) no es inusual que la superficie exterior en la parte superior de un transformador ventilado alcance 70ºC (158ºF) sin carga en el transformador. Los gabinetes de transformadores de resina epóxica pueden alcanzar temperaturas aún más altas de aproximadamente 85ºC (185ºF), incluso sin carga.


Schneider Electric Nigeria