{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.

Search FAQs

¿Cómo inicializar un programa SFC de vuelta al paso Init en EcoStruxure Machine Expert?

Article available in these languages: English

Cuestión:
El esquema de función secuencial debe regresar al paso Init mediante una variable

Línea de productos:
EcoStruxure Machine Expert v1.x, 2.x

Entorno:
Software de configuración PLC/HMI en PC con Windows

Resolución:
Puede utilizar las variables implícitamente disponibles, también denominadas indicadores SFC para controlar el funcionamiento de una SFC. Para poder acceder a estos indicadores, debe declararlos y activarlos. Este procedimiento se realiza en el cuadro de diálogo de configuración de SFC. Existe un cuadro de diálogo secundario del cuadro de diálogo Propiedades del objeto, disponible haciendo clic con el botón derecho del ratón en el SFC POU. A continuación se describe el procedimiento paso a paso:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el POU de SFC y seleccione Propiedades...
2. Vaya a la pestaña de propiedades de la SFC
3. Desmarque la casilla Usar valores predeterminados. En la columna Utilizar, compruebe las variables que desee utilizar. Si desea utilizar estos indicadores de otro POU, declárelos localmente, por ejemplo, declarar SFCinit como un VAR_INPUT BOOL:

ENTRADA_VAR
SFCinit: BOOL;
END_VAR

4. Vuelva a ajustar la SFC al paso Init activando el indicador desde otra POU. Utilice la sintaxis SFC_prog.SFCinit para acceder al indicador.

Esto completa el procedimiento para inicializar un programa SFC de vuelta al paso Init en EcoStruxure Machine Expert.

Schneider Electric Nigeria

Explore more
Range:
Users group

Discuss this topic with experts

Visit our Community for first-hand insights from experts and peers on this topic and more.
Explore more
Range: