{}

Our Brands

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welcome to the Schneider Electric Website

Welcome to our website.
Search FAQs
¿Cuáles son las diferencias en las clasificaciones, tipos de gabinetes NEMA?

Article available in these languages: English

Problema:
¿Dónde se encuentra una tabla con las definiciones de clasificación de gabinetes Nema?

Línea de productos:
Gabinetes

Entorno:
Aplicación

Causa:
Grados de protección para gabinetes

Resolución:
A continuación se describen las definiciones:

Los gabinetes NEMA 1 se utilizan normalmente para proteger los controles y las terminales de los objetos y el personal. Este estilo de gabinete, aunque ofrece una puerta de enganche, no tiene una superficie de sellado con empaques. Los gabinetes NEMA 1 se utilizan en aplicaciones donde no se requiere sellar polvo, aceite ni agua.

Los gabinetes NEMA 2 para interiores están diseñados principalmente para proporcionar un grado de protección contra cantidades limitadas de suciedad y agua que gotea. Los gabinetes NEMA 3 están diseñados para uso en exteriores principalmente para proporcionar un grado de protección contra el polvo de parabrisas, la lluvia, la aguanieve y la formación de hielo externo.

Los gabinetes NEMA 3R se utilizan normalmente en aplicaciones al aire libre para cableado y cajas de conexiones. Este estilo de gabinete brinda protección contra la caída de lluvia, aguanieve, nieve y la formación de hielo externo. En el interior, protegen contra el goteo de agua. Este estilo de gabinete no tiene una superficie de sellado con empaques. Algunos modelos tienen maletas para candado.

Los gabinetes NEMA 3S para exteriores están diseñados principalmente para proporcionar un grado de protección contra el polvo de viento, la lluvia, el aguanieve y para permitir el funcionamiento de mecanismos externos cuando se carga de hielo.

Los gabinetes NEMA 4 con empaques cuentan con una puerta sujeta para lograr un sellado máximo. ·Los gabinetes NEMA 4 se utilizan en muchas aplicaciones en las que se produce un lavado ocasional o en las que se utiliza un máquina refrigerante cortadora. También sirven en aplicaciones donde se utilizará un caudal presurizado de agua.

Los gabinetes NEMA 4X están hechos de acero inoxidable, aluminio, fibra de vidrio o policarbonato. Los gabinetes NEMA 4X se utilizan en entornos hostiles donde se utilizan materiales corrosivos y limpiadores cáusticos. Las aplicaciones incluyen alimentos, tales como instalaciones de procesamiento de carne/aves de corral, donde el lavado total con desinfectantes ocurre repetidamente, e instalaciones petro-químicas, incluyendo sitios de petróleo mar adentro.

Los gabinetes NEMA 5 para interiores están diseñados para su uso principalmente para brindar un grado de protección contra la caída de polvo en el aire, la caída de suciedad y el goteo de líquidos no corrosivos.

Los gabinetes NEMA 6 para interiores o exteriores están diseñados principalmente para proporcionar un grado de protección contra la entrada de agua durante una inmersión ocasional y temporal a una profundidad limitada.

Los gabinetes NEMA 6P de interior o exterior están diseñados principalmente para proporcionar un grado de protección contra la entrada de agua durante una inmersión prolongada a una profundidad limitada.

Los gabinetes NEMA 11 para interiores están diseñados principalmente para proporcionar, mediante sumersión en aceite, un grado de protección al equipo cerrado contra los efectos corrosivos de líquidos y gases.

Los gabinetes NEMA 12 para interiores están diseñados para proporcionar un grado de protección contra goteo, caída de suciedad y goteo de líquidos no corrosivos. Los gabinetes NEMA 12 se utilizan con más frecuencia para aplicaciones de control de automatización y sistemas de unidades electrónicas, que incluyen embalaje, manejo, control de procesos no corrosivos y aplicaciones de fabricación. Las puertas con empaques sellan los contenidos del gabinete de contaminantes transportados por el aire, así como de agua y aceite no presurizados.

Los gabinetes NEMA 12K con extractores están diseñados principalmente para su uso en interiores y proporcionan un grado de protección contra el polvo, la caída de suciedad y el goteo de líquidos no corrosivos, excepto cuando se extraen.

Los gabinetes NEMA 13 para interiores están diseñados principalmente para proporcionar un grado de protección contra el polvo, la rociado de agua, aceite y el refrigerante no corrosivo.

Schneider Electric Nigeria