Door het producttransport los te koppelen van de totale machinecyclus, heb je geen speciale modules meer nodig voor het transporteren, scheiden van groepen of het positioneren van producten, waardoor je snel van product kan wisselen. Dit is wat je eenvoudig kan implementeren met onze nieuwe Lexium MC12 multi-carrier.
Verhoog de prestaties en verbeter de voetafdruk van de machine
Laten we dit eens bekijken in dit voorbeeld van een interactieve bottelmachine in 3D. Als de machine zonder een multi-carrier zou werken, zou het processen fase voor fase doorlopen. De capper werkt mogelijk sneller dan de filler, dus de capper blijft 50% van de tijd wachten.
Met Lexium MC12 multi-carrier, zijn de processen ontkoppeld zodat de flessen sneller door het dopproces kunnen lopen, zelfs wanneer het aantal dopkoppen wordt verminderd. En dus hebben de machines een kleinere voetafdruk (een kleinere machine met minder dopkoppen) terwijl ze betere prestaties leveren. Evenzo, als de reistijd van de robot kan worden verkort dankzij de flexibiliteit van de positionering van de drager, kunnen er efficiëntieslagen worden gemaakt.
Slimme transportsystemen kunnen ook de productieflexibiliteit verbeteren met:
- De Lexium MC12 multi-carrier kan de formaatwisseling automatiseren, wat de omsteltijden drastisch verkort. Met een klik op de knop kan je kiezen welk formaat nodig is, en de wijziging doorvoeren zonder downtime. Of het kan volledig worden geautomatiseerd tussen verschillende omschakelingen.
- Het stelt dragers ook in staat om onafhankelijk van elkaar op het rupsbandsysteem te bewegen, met individuele snelheid. Dit biedt een nieuwe mate van flexibiliteit, waardoor de vervoerders producten op het juiste moment, in de juiste positie, in discrete machinale processen kunnen plaatsen of groeperen.
- De baan is gebouwd in modules, voor snelheid en flexibiliteit, met eenvoudige montage en demontage van segmenten voor naadloze aanpassingen. Sensoren die langs de baan zijn geplaatst, bewaken de beweging van elk product en zorgen ervoor dat het proces werkt zoals ontworpen. Elke afwijking die optreedt, bijvoorbeeld als er extra kracht op de machine wordt uitgeoefend, kan worden beoordeeld en er kan meer gepland onderhoud worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de uitvaltijd tot een minimum wordt beperkt.
- De Lexium MC12 multi-carrier met EcoStruxure Machine Expert Twin, onze nieuwe Digital Twin, betekent dat je virtueel nieuwe producten of lijnen kunt testen, zonder het huidige proces te verstoren. En het ontwerp kan tijdens het gebruik op elk moment worden gewijzigd om aan de productie-eisen te voldoen.
Met de Lexium MC12 multi-carrier kun je:
- De prestaties en flexibiliteit verhogen: met onafhankelijke productbeweging over het railsysteem om individuele items te transporteren naar waar ze moeten zijn.
- Genieten van snellere machine-integratie en onderhoud, evenals bewaking op afstand en voorspellend onderhoud met integratie in de EcoStruxure Machine-softwareomgeving van Schneider Electric;
- De OEE verhogen: realiseer een duurzame, flexibele productie met minder onderhoud door gebruik te maken van duurzame stalen componenten met een kleinere voetafdruk van de machine. Het verhoogde niveau van diagnostische tools resulteert in minder ongeplande downtime en de efficiëntie wordt verhoogd doordat dezelfde machine voor verschillende productvereisten kan worden gebruikt.
Ontdek hoe de Lexium MC12 Multi Carrier de flexibiliteit en prestaties van jouw organisatie kan verbeteren. Bezoek hiervoor: https://www.se.com/nl/nl/product-range/52642224-lexium-mc12-multi-carrier-/#overview.