Verandering hangt in de lucht
Het is nu bijvoorbeeld gebruikelijk dat frisdrank wordt verkocht in 100% gerecycleerde flessen. Maar ook speelgoed, kleding, tuinmeubelen, tassen, skateboards en nog veel meer goederen worden steeds vaker gemaakt met gerecycled plastic. Dit is allemaal goed nieuws, maar het is nog maar het begin. Het gebruik van afgedankt plastic in plaats van nieuw plastic als het primaire materiaal, stelt mensen in staat om te kiezen voor duurzame en circulaire oplossingen bij het inrichten van hun woonruimtes. Nu moeten we die gerecyclede materialen tot een 'must have' in onze huizen maken.
Als samenleving hebben we de noodzaak van verandering al ingezien. Nieuwe regelgeving, zoals de Green Deal van de EU en de "right to repair"-wetgeving, samen met de toenemende druk van de consument zorgen voor positieve veranderingen en moedigen een duurzame transformatie aan. Maar nog steeds wordt nauwelijks 10% van al het plastic gerecycled; de volgende fase is het verbeteren van de recyclinginfrastructuur en gebruik maken van gerecycled materiaal na consumptie (PCR) in plaats van nieuw plastic.
Een kans om onze zeeën schoon te maken
Recent heeft Schneider Electric daarom ook het eerste schakelmateriaal voor thuis gelanceerd dat is gemaakt met gerecycled oceaanplastic. Achtergelaten of verloren vismateriaal maakt ongeveer 10% uit van het plastic afval in onze oceanen. Deze nieuwe Merten Ocean Plastic-modellen dragen bij aan het verminderen van de 640.000 ton visnetten die elk jaar in de oceaan wordt achtergelaten en vormen de eerste stap in de verduurzaming van deze reeks producten. Het Merten Ocean Plastics-assortiment is op CES 2022 beloond met een Innovation Award in de categorie Duurzaamheid.
Alle producten van Schneider Electric voldoen aan strenge veiligheids- en wettelijke eisen. Schakelaars en stopcontacten bijvoorbeeld moeten voldoen aan mechanische en elektrische duurzaamheidsvoorschriften, waaronder, in geval van overbelasting of kortsluiting, bestendigheid tegen hoge temperaturen.
Slimme, duurzame woningen zijn het kloppende hart van positieve verandering
Gelukkig is het dankzij recente innovaties nu mogelijk en veilig om een grote variatie aan kunststoffen te hergebruiken in dergelijke elektrische apparaten. Schneider Electric en DSM werken bijvoorbeeld samen als pioniers in het gebruik van gerecyclede kunststoffen uit visnetten. Elk jaar wordt ongeveer 640.000 ton visnetten achtergelaten in de oceanen waarbij talloze zeedieren sterven en kostbare koraalriffen worden beschadigd.
We spelen ook zelf een grote rol
“De ambitie is om CO2 neutraal te bereiken door een geintegreerde benadering in onze huizen toe te passen.” Aldus Pim Loef, Sustainability Leader bij Schneider Electric. “Door meer gebruik te maken van gerecyclede kunststoffen kunnen we nog duurzamere woonruimtes helpen verwezenlijken. De innovatie van het Ocean Plastic-schakelmateriaal maakt de impact en de toepassing voor de elektricien, installateur en consument erg concreet.”
Circulaire economie maakt de cirkel rond
En laten we duidelijk zijn: deze circulaire economie maakt niet alleen onze oceaan schoon en beschermt onze planeet, maar genereert ook inkomsten voor lokale gemeenschappen. Onze passie voor een duurzaam milieu zorgt voor een positieve sociale impact. Het water is schoner, de zee is veiliger en de lokale gemeenschappen zijn welvarender.