Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
1 videos
Software, netwerkbeheerkaarten, Secure NMC System (SNS) tool voor rPDU, verminder uw blootstelling aan aanvallen en blijf up-to-date
SFNMC3FMTRPDU
Gemakkelijk te gebruiken interface om uw NMC3 bij te werken met de nieuwste beveiligingsupdates
Toegang tot het hoogste beveiligingsniveau met gecertificeerde IEC 62443-4-2 firmware
IEC 62443-4-2 gecertificeerde PDU-firmware wordt gebundeld met de SNS-tool
Abonnement op een beveiligd NMC-systeem (SNS) vereist
Voor rPDU-apparaten met netwerkbeheerkaart 3 (NMC3)