Merkene våre

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.

Opptil 50 % mer effektiv drift av elanlegg med digital tvilling

Oslo, Norway

07/06/2023

Schneider Electric lanserer, i samarbeid med ETAP, en ny digital tvilling-tjeneste for drift av elektroanlegg. Den reduserer driftskostnader med opptil 40-50 prosent.

Tjenesten EcoConsult Electric Digital Twin Service baserer seg på den unike programvaren fra verdenslederen innen programvareutvikling for elektriske digitale tvillinger: ETAP. Programvaren, kombinert med Schneider Electric sine løsninger, forenkler driften av elektriske distribusjonsanlegg ved å sørge for bedre kontinuitet. Ved hjelp av systemstudier reduserer tjenesten karbonavtrykket knyttet til datainnsamling. Den er spesielt relevant ved integrasjon av elbilladere, solcellepaneler eller nye produksjonslinjer.

Forebygger problemer ved å speile den fysiske verden

Digitale tvillinger gjenskaper eksisterende egenskaper og topologi av elektriske nettverk og er i stand til å simulere effekten av endringer i elektriske anlegg. En digital tvilling kan fungere enten som en lokal virtuell modell, eller som en skybasert løsning. Ved å speile den virtuelle og den fysiske verdenen (tvillingene), kan dataanalyse- og overvåkingssystemer aktivt forhindre problemer før de oppstår.

Innovativ tilnærming for betydelig effektivisering

Korrekt håndtering av dokumentasjonen til elanlegget, blant annet av enlinjeskjemaet, gir oversikt over drift og vedlikehold. Det er avgjørende for å forebygge feil på elektroanlegg, som kan føre til skader på mennesker og utstyr - med tap av liv og verdier som ytterste konsekvens.

EcoConsult Electric Digital Twin Service gir sluttbrukere tilgang til én enkelt datakilde for elektrisk utstyr. Én plattform med integrerte applikasjoner sørger for at flere brukere kan se bestemte AD-, DC-, LV- og HV-parametere. Driftspersonell og andre aktuelle interessenter får visualisert enlinjeskjemaet på en måte som forenkler systemstudier. Dette er spesielt nyttig når man må integrere elbilladere, solcellepaneler eller nye produksjonslinjer.

Med avanserte applikasjoner som virtuell igangkjøring, viser den testkontroll-logikk via operatørens grafiske grensesnitt og reduserer potensielle feil ved å strømlinjeforme oppstarts-, vedlikeholds- og avstengningsprosesser for det elektriske systemet.

- Enlinjeskjema er en visuell fremstilling av den elektriske installasjonen og inneholder informasjon om den. Tradisjonelt brukes det digitale enlinjeskjema sammen med papir. Tradisjonelle tegneprogrammer har ikke mulighet for simulering forteller Martin Lifjeld Sørlie, ingeniør innen systemer for elektrisk distribusjon. - ETAPs programvare sammen med løsningene til Schneider Electric, kan nå håndtere dette ved hjelp av digital tvilling-teknologi, med mange fordeler som styrker virksomhetenes lønnsomhet.

Digitaliserer design av eldistribusjon.

Tjenesten omfatter offline- og sanntidssimuleringsstudier som øker anleggets effektivitet, fleksibilitet og sikkerhet. Enklere identifisering av årsaken til system-nedetid kan redusere driftskostnadene og påvirke organisasjonens samlede lønnsomhet, avslutter Sørlie.

 

Tilslutning til Wiztopics blokkjedesertifiseringsplattform

For å sikre kommunikasjonen sin har Schneider Electric sertifisert innholdet sitt på Wiztrust siden 2. oktober 2019. For bedriftskommunikasjon kan du kontrollere ektheten på nettstedet Wiztust.com
Se pressemelding (pdf, 185 kb) Åpner i nytt vindu
Del denne siden:

Chat

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Vi er her for å bistå deg!