LK IHC Wireless - kan det styre sparepærer? Kan man bruge LED-pærer i stedet og kan LED-pærer evt. også bruges de steder der er installeret lysdæmpere?

Lavenergipærer kan ikke dæmpes af vores lysdæmpere.
Det samme gør sig gældende for LED-pærer på version 1 wireless dæmpere (ca 2012 skiftede vi til version 2).
Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt ikke er udarbejdet en EU-standard, som giver retningslinjer over for producenterne af lavenergi- og LED-lyskilder og lysdæmpere.
Derfor kan vi ikke lave en lysdæmper, som kan arbejde sammen med disse lyskilder.

Indtil en standard for nye lysdæmpere er på plads, anbefaler vi at anvende de såkaldte halogen EnergySaver-pærer eller skifte til version 2 modellen, hvor man er væsentligt bedre dækket ind, uden der dog er nogen garanti på at alle led typer kan dæmpes.
Vores nyeste lysdæmper dækker bredere end tidligere modeller. Se den her.
ihv dim
Link til Lysdæmperen tryk her



En "almindelig" glødepære er i energiklasse F eller E, en EnergySaver-pære er energiklasse D eller C.
Disse kan købes i de fleste butikker.

Vil du vide mere?
Læs mere om lysstyring med IHC Wireless
Find alle lysstyringsprodukter med IHC Wireless i LK Produktkatalog

Schneider Electric Norway