Merkene våre

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
If I do not have the Easergy P3 device, how can I create a SCL file for all the signals?
First create an off-line setting file, make sure you select Ethernet port(s) in hardware selection and IEC61850 as Ethernet port protocol. In next step select all signals used to “In use” under Communication/data maps. Then select tool icon and “Export ICD/SCL file…”. Before generation you need to define if RCB names should include indexes (typically selected) and if the file should be in Ed.1 or Ed.2 format. If Edition 2 extensions are selected the file will created in Ed.2 format, otherwise Ed.1 format. When saving the file there is the possibility to save the format as .icd, .iid or .cid.

Schneider Electric Norway

If I do not have the Easergy P3 device, how can I create a SCL file for all the signals?
First create an off-line setting file, make sure you select Ethernet port(s) in hardware selection and IEC61850 as Ethernet port protocol. In next step select all signals used to “In use” under Communication/data maps. Then select tool icon and “Export ICD/SCL file…”. Before generation you need to define if RCB names should include indexes (typically selected) and if the file should be in Ed.1 or Ed.2 format. If Edition 2 extensions are selected the file will created in Ed.2 format, otherwise Ed.1 format. When saving the file there is the possibility to save the format as .icd, .iid or .cid.

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.