Merkene våre

Velkommen til nettstedet til Schneider Electric

Velkommen til nettstedet vårt.
		
Hvordan kan vi hjelpe deg i dag?
Can I connect an external Load Current Transformer to the Tesys T LTMR product?
Issue:
Full Load Current rating of the motor being used exceeds the rating of the LTMR.  Customer would like to connect an external load current transformer to the Tesys T to compensate.

Product line:
Tesys-T LTMR

Environment:
LTMR08*** series.

Cause:
Full Load Current of the motor being used is between 100 and 810 amps.  The built-in CT of the LTMR can measure up to 100 amps.

Resolution:
An external CT can be used with the Tesys T series.

The controller can accept 5 A and 1 A secondary signals from external current transformers. The
recommended controller model for these currents is the 0.4-8 A model. Use multiple passes through the
controller CT windows, if required.
External CTs are specified with a transformation ratio. The ratio of the external CT is the ratio of the motor
input current to the CT output current.
To activate the controller to adjust the FLC range and display the actual line current, set the following
parameters:
 Load CT Primary (the first number of the CT ratio)
 Load CT Secondary (the second number of the CT ratio)
 Load CT Multiple Passes (the number of times the CT output wires pass through the controller’s internal
CT windows.)

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Produktfamilie:
Finn ut mer
Produktfamilie:

Trenger du hjelp?

  • Start her!

    Finn svar nå. Søk etter en løsning på egen hånd, eller kontakt en av våre eksperter.

  • Kontakt kundestøtten

    Ta kontakt med kundeteamet vårt for mer informasjon, teknisk støtte, hjelp med klager og mer.

  • Hvor kan du handle?

    Finn din nærmeste Schneider Electric-distributør enkelt.

  • Bla gjennom ofte stilte spørsmål (FAQ)

    Få svarene du trenger ved å se etter emnerelaterte ofte stilte spørsmål (FAQ).

  • Kontakt salgsavdelingen

    Start salgsforespørselen på Internett, så blir du kontaktet av en ekspert.

Jeg vil gjerne motta nyheter og kommersiell informasjon fra Schneider Electric og dets tilknyttede selskaper via elektronisk kommunikasjon som e-post, og jeg samtykker i innsamling av informasjon om åpning og klikk på disse e-postmeldingene (ved hjelp av usynlige piksler i bildene), for å måle effekten av kommunikasjonen vår og forbedre den. Du finner mer informasjon i våre retningslinjer for personvern.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.