ATV600: каскадная схема управления насосами - пояснения
При работе насосов на общий напорный коллектор ПЧ ATV630 имеет возможность каскадного управления насосами.
См схему с чередованием основного насоса:
см.
https://schneider-electric.box.com/s/tqhrjcdu7eacvufa3q0xzdqglkpu1guw
стр.249

Для трех насосов нужно установить в ПЧ дополнительную карту релейных выходов VW3A3204.
Для регулирования давления нужно подключить к ПЧ датчик давления с выходом 4..20 мА (+24V/AI*).

В ПЧ активируется ПИД-регулятор, задается уставка давления. Если расход небольшой, то для поддержания давления ПИД-регулятор ПЧ устанавливает частоту на уровне, например, 35 Гц. При повышении расхода сигнал с датчика уменьшается, частота ПЧ (и соответственно насоса, подключенного к ПЧ) увеличивается. При достижении верхней границы (параметр ПЧ), например 40 Гц, через выдержку времени включается дополнительный насос. Если частота вращения регулируемого насоса не понижается - включается следующий дополнительный насос. При понижении расхода частота вращения регулируемого насоса уменьшается (сигнал с датчика давления увеличивается). При достижении нижней границы (параметр ПЧ), например 25 Гц, через выдержку времени выключается дополнительный насос. Если частота вращения регулируемого насоса не повышается - отключается следующий дополнительный насос.
Так происходит процесс каскадного управления.
Равенство моточасов насосов осуществляется перекоммутацией силовой схемы через заданные промежутки времени (например, 24 часа).
По синхронизации: никакой синхронизации ПЧ не осуществляет. Включение дополнительного насоса при корректно спроектированной гидравлической системе не оказывает влияния на работающий насос (и отключение тоже). Под влиянием имеется в виду дополнительное противодействие работе насоса ("передавливание").
Вместе с тем включение дополнительного насоса (и отключение) может сопровождаться переходным процессом в виде гидроудара. Для уменьшения гидроудара при включении дополнительного насоса ПЧ понижает частоту вращения регулируемого насоса (параметрируется реакция при включении/отключении допнасоса).

Schneider Electric Norway

Finn ut mer
Rekkevidde:
Artikler som kan være nyttige
Finn ut mer
Rekkevidde: